欢迎来到米思米 请登录 退出 免费注册
技术之窗
  • 技术文章
    • 全部
    • 新手启航
    • 商品分类
    • 技术文章
    • 成功案例
    • 选型工具
    • 技术课堂
    • 技术问答
关联关键字

如何通过3D的数字化传达设计技术

  • 2022.12.14 14:08:01
  • 米思米
  • 791

近年来制造业面临的一大问题是年轻设计人员的技能下降。过去,前辈设计人员会因师徒关系而花时间培养年轻设计人员,但当今的制造业不断要求短交货期而剥夺了教育机会,导致年轻设计人员的技能下降。本文会说明如何通过3D将设计技术数字化。

如何通过3D的数字化传达设计技术 公司内的设计技术在何处

大部分的设计技术基本上都是在工作中学到的,所以都储存在设计人员的脑海里。此外,该技术的积累量直接作为设计技能被评价。因此,年轻设计人员的重点是他们能否像工匠世界那样从前辈那里汲取经验。但是与工匠的世界不同,在大多数公司中,设计技术都被制作成文件,保存在书架上,即使不询问前辈,应该也能查找技术,但因其没有体系化,没有与零件和产品关联起来,因此被白白搁置。

问题点①

技术在设计的头脑中,无法可视化。

问题点②

书面化的技术难以查找,故无法使用。

问题点③

随着资深设计人员退休,设计技术也消失了

 

如何通过3D的数字化传达设计技术 通过数字化传播技术

设计技术如果仅是书面化,无法灵活使用。可以通过与实际产品和零件相关联来使用。例如,即使有强度计算公式,如果不与实际零件相关联使用,也无法发挥作用。遗憾的是,目前还没有将图纸与设计技术关联起来。
3DCAD提供了许多用于关联和管理设计技术的功能,可以利用这些功能将技术传给年轻人。

方法①

对每个零件形状(特征)标注注释。

3D模型可以为单个形状提供属性数据。因此,如果使用注释功能,则能够以文字和图像的方式留下针对这种形状的设计技术。年轻设计人员可以通过确认3D零件数据来获得与形状相关的技术。有经验的设计人员应该会将他们头脑中的所有专业技术都运用到3D零件中。

方法②

将传感器安装于组件和零件。
设计技术还包括设计规则。一位资深设计人员会在检图时确认是否符合公司规则,但这并不能培养出年轻的设计人员。如果在3D模型中嵌入传感器并监控设计规则,则在设计过程中也能始终意识到设计规则,将技术传给年轻的设计人员。
*传感器:是3DCAD的一种设计功能,可不断监控零件的间隙和重量等,并在违反规则时立即发出警告。

方法③

将技术文件保存在3D模型文档中。
使用3DCAD,您可以在模型文档中创建文件夹,保存Word和Excel数据,以便随时参考和编辑。由于零件和书面化的技术可以相关联保存,因此年轻的设计人员能够使用这些技术。

 

如何通过3D的数字化传达设计技术 总结

通过使用3D模型将设计技术数字化,可以在全公司范围内灵活使用它。即使是年轻的设计人员也可以通过利用嵌入在3D模型中的设计技术来提高设计质量。

选型工具

热卖产品Hot selling products

推荐文章Recommended articles

设计插件software tool查看更多

推荐案例库Related case base

推荐商品Related commodities